igus cerca le migliori applicazioni realizzate con i suoi prodotti e sistemi di Automazione Low Cost

Giugno 24, 2024

sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del concorso ROIBOT

Immagine PM0124-1 Non importa se si tratti di cobot, robot a braccio articolato o robot lineari a 2 assi: per la terza volta, con il concorso ROIBOT, igus premia i progetti LCA intelligenti e creativi. (Fonte: igus GmbH)

sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del concorso ROIBOT

In Europa, l’economia sta andando a rilento e nel 2024 si prevede una ripresa molto lenta. Anche l’industria meccanica risente di questa situazione. Per migliorare la propria competitività, le aziende dovranno puntare sull’automazione. Grazie all’Automazione Low Cost (LCA) e al marketplace RBTX di igus, le aziende di qualsiasi dimensione possono trovare soluzioni complete adatte alle loro esigenze e al loro budget, a partire da soli 2.000 Euro. Con il concorso ROIBOT il gruppo specializzato nelle motion plastics vuole premiare – per la terza volta – i progetti più innovativi mettendo in luce la rapidità del ritorno sull’investimento (ROI). Gli utilizzatori possono candidarsi fin da ora per vincere prodotti e sistemi LCA per un valore di 5.000 Euro, oltre a guadagnare notorietà a livello internazionale.

In un periodo di incertezza economica, sia le grandi aziende che le piccole e medie imprese (PMI) sono alla ricerca di soluzioni di automazione convenienti e facili da implementare. Esigenze che igus vuole soddisfare con la propria gamma LCA. L’azienda di Colonia, specializzata nella produzione di soluzioni in tecnopolimeri, propone ai suoi clienti tutto ciò di cui necessitano per un’automazione di processo vantaggiosa: dai singoli componenti ai robot con periferiche fino alle soluzioni complete per applicazioni personalizzate, da un’unica fonte. In media, i costi di investimento si aggirano sui 12.000 euro. A titolo di confronto, un robot industriale – con relativo sistema di controllo, software e licenze – può facilmente superare i 100.000 euro. ” Restiamo sempre affascinati dal modo creativo in cui le aziende utilizzano i nostri componenti. Si va dagli allevamenti automatizzati di lombrichi ai robot che servono la birra”, spiega Alexander Mühlens, responsabile della Business Unit Automazione Low Cost di igus. Molte di queste invenzioni, tuttavia, non ricevono la dovuta attenzione. “Ed è per questo motivo che stiamo organizzando il concorso ROIBOT 2024. Vogliamo offrire, per la terza volta, un palcoscenico ai progetti LCA che dimostrano coraggio, creatività e pensiero fuori dagli schemi”. igus organizza questo concorso internazionale ogni due anni. Nel 2022 sono stati presentati 110 progetti da ben 20 paesi.

Iscrizioni al via

Gli utenti potranno candidarsi al ROIBOT Award con i propri progetti di automazione fino al 30 giugno 2024 all’indirizzo https://roibot.it/roibot. Se richiesto, igus può offrire assistenza: un team di esperti può realizzare gratuitamente registrazioni video e immagini e assistere in fase di iscrizione. Il prerequisito è che le soluzioni LCA utilizzino componenti acquistati da igus o tramite RBTX.com. Questi comprendono, ad esempio, robot a braccio articolato, robot cartesiani, robot a geometria delta e robot SCARA.

Vincere 5.000 Euro per l’Automazione Low Cost e attirare l’attenzione

Una giuria composta da esperti del mondo della stampa specializzata e dell’industria selezionerà i tre migliori progetti che si saranno distinti per originalità e rapidità del ROI. Il vincitore potrà vincere una soluzione hardware LCA per un valore di 5.000 Euro, mentre il secondo e il terzo classificato riceveranno premi del valore di 2.500 Euro e 1.000 Euro. “Il concorso offre inoltre ai partecipanti l’attenzione dei media internazionali nonché l’opportunità di fare rete con altri appassionati di automazione, condividere esperienze e trarre ispirazione”. In occasione dell’ultimo concorso ROIBOT, ad esempio, una giovane start-up ha potuto trovare degli investitori”, conclude Mühlens. Anche MFG Technik & Service GmbH, l’azienda vincitrice del concorso ROIBOT 2022, ha avuto diversi vantaggi. L’azienda con sede vicino a Monaco di Baviera (Germania), ha convinto la giuria con la propria Label Monkey, una soluzione LCA che etichetta i pallet industriali su tre lati utilizzando il braccio robotico robolink DP di igus.

Didascalia:

Filename: PM0124-1.jpg

Filename: PM0124-IT_Draft.docx

Filename: PM0124_ROIBOT_2024_IT.pdf

Article keywords: