Comunicato stampa più recente

E-mobility: arriva JetBike, il nuovo veicolo elettrico ancora più green grazie alle motion plastics di igus

Pubblicato: Novembre 12, 2025

In città, sono sempre meno i giovani che scelgono di possedere un’automobile, mentre continua a crescere la percentuale di pedoni e ciclisti. L’attenzione si sta, dunque, spostando verso soluzioni di mobilità sostenibili, flessibili e che richiedono poca manutenzione. La tedesca JetBike GmbH risponde a questo nuovo interesse per i veicoli green presentando JetBike, un innovativo mix tra bici elettrica e auto. Una soluzione pionieristica per la quale l’azienda ha scelto i cuscinetti in plastica igus esenti da lubrificazione, che consentono di soddisfare i requisiti di sostenibilità e facilità di manutenzione.

Continua a leggere...

Altre notizie

Costi ridotti fino al 40% per le gru indoor con la nuova glide-chain igus

Pubblicato: Maggio 23, 2025

In occasione dell’ultima edizione della Fiera di Hannover, igus ha lanciato la nuova glide-chain, una catena portacavi appositamente sviluppata per applicazioni in scorrimento su corse fino a 30m, come quelle delle gru indoor. Grazie alla sua struttura “slim”, questa soluzione garantisce un risparmio fino al 40%.

Continua a leggere...

Innovazione in vigna: la vendemmia diventa automatizzata

Pubblicato: Marzo 18, 2025

La produzione vinicola europea richiede soluzioni sempre più automatizzate per compensare la carenza di manodopera, soprattutto durante la vendemmia. Tuttavia, l’impiego di macchine vendemmiatrici automatizzate risulta spesso difficoltoso su terreni molto acclivi e con filari stretti. Per superare questo ostacolo, l’azienda tedesca CH engineering GmbH ha sviluppato un veicolo particolarmente compatto, ideale per l’utilizzo in questo tipo di vigneti. Grazie all’integrazione di una robusta catena portacavi in plastica ad alte prestazioni e ai cuscinetti con funzionamento a secco firmati igus, il veicolo può operare efficacemente anche in condizioni difficili, riducendo al minimo gli interventi di manutenzione da parte dei viticoltori.

Continua a leggere...

igus® on social media

igus facebook page

igus® su Facebook

igus LinkedIn page

igus® su LinkedIn

igus Youtube page

igus® su YouTube