Un Family Business proiettato nel futuro: igus in finale per il premio “EY Entrepreneur of the Year 2025”

Pubblicato: Ottobre 29, 2025

In Germania, sono molte le aziende a conduzione familiare che registrano una forte crescita nonostante le sfide del contesto economico generale. igus è una di queste. L’azienda di Colonia ha iniziato la sua attività nel 1964, producendo componenti in plastica come cuscinetti a strisciamento e catene portacavi. Da allora, non ha mai smesso di esplorare nuovi e promettenti settori di attività, come la robotica low cost. Questa capacità di innovare è uno dei motivi per cui igus è stata selezionata tra i finalisti del concorso di fama mondiale “EY Entrepreneur Of The Year 2025”. Secondo l’organizzatore Ernst & Young, questo dinamismo fa di igus una delle migliori aziende a conduzione familiare tedesche, in grado di plasmare il futuro con fiducia.

Continua a leggere...

Sistema di imbottigliamento esente da manutenzione grazie ai cuscinetti igus

Pubblicato: Ottobre 21, 2025

Il rinomato birrificio belga, noto per la sua tradizionale birra trappista, ha scelto gli snodi sferici esenti da manutenzione igus per il suo impianto di imbottigliamento. Sostituendo i cuscinetti a sfera arrugginiti e grippati con i supporti igubal H3 esenti da lubrificazione, il birrificio ha potuto aumentare l’efficienza e ridurre la manutenzione.

Continua a leggere...

Innovazione in primo piano: aperte le iscrizioni alla decima edizione del vector award

Pubblicato: Ottobre 7, 2025

Sono aperte ufficialmente le candidature al vector award 2026, il concorso internazionale promosso da igus che premia i migliori progettisti che utilizzano catene portacavi in plastica ad alte prestazioni per sviluppare sistemi capaci di definire nuovi standard tecnologici.

Continua a leggere...