Da igus nuovi cavi chainflex per la drive technology e l’uso in cleanroom

Novembre 18, 2026

Più di 1.600 codici disponibili a magazzino per assicurare forniture rapide e maggiore flessibilità nella gestione delle scorte. In anteprima a SPS Norimberga 2026, igus presenterà l’ampliamento di gamma per contrastare l’aumento dei costi e le incertezze degli approvvigionamenti

L’aumento dei prezzi del rame, l’elevato impegno di capitale e i lunghi tempi di consegna stanno causando sempre più problemi alle aziende industriali che necessitano di acquistare cavi. Alla fiera SPS di Norimberga, igus mostrerà come affrontare queste criticità grazie a una gamma sempre più estesa di cavi da posa mobile chainflex immediatamente disponibili a magazzino, che comprendono innovative soluzioni per la drive technology e l’uso in cleanroom.
Quando i tempi di consegna si allungano o la disponibilità di determinati componenti diventa incerta, molte aziende scelgono di aumentare le scorte a magazzino. Una strategia che, da una parte, consente di ridurre i rischi di interruzione della produzione, ma dall’altra, tuttavia, comporta maggiori costi di stoccaggio e un più elevato immobilizzo di capitale. Per rispondere a queste esigenze, igus mette a disposizione la sua ampia gamma di cavi chainflex subito disponibili a stock, che oggi conta ben 1.600 codici. Appositamente progettati per l’uso in catena portacavi, i cavi messi a punto da igus sono sottoposti ai test più rigorosi nel laboratorio interno di 5.500 metri quadrati. Per questo, oltre all’ampiezza dell’assortimento, i clienti possono beneficiare anche dalla garanzia estesa fino a quattro anni e di numerose opzioni di fornitura: i cavi chainflex sono infatti disponibili a partire da 1 metro e possono essere tagliati su misura senza costi aggiuntivi, anche per piccoli lotti. Inoltre, per accelerare la messa in opera, igus offre il servizio readycable che consente di ricevere il cavo già cablato. Una soluzione concreta che permette di contenere le scorte, ridurre i costi dei materiali e realizzare i progetti più rapidamente.
Nuove soluzioni chainflex subito disponibili
I cavi chainflex saranno al centro della partecipazione di igus alla fiera SPS in programma a Norimberga, dove saranno presentate in anteprima due nuove soluzioni. Tra le novità, la serie CFCLEAN.EVO che comprende cavi dati, bus, comando e motore: la prima gamma appositamente sviluppata per l’uso in cleanroom, priva di PTFE e testata per le 96 sostanze PFAS più critiche. I cavi CFCLEAN.EVO sono stati progettati per l’utilizzo con il sistema e-skin flat, anch’esso privo di PTFE e PFAS tested. A Norimberga, igus presenterà, inoltre, un nuovo cavo ibrido chainflex compatibile con il sistema SEW MOVILINK DDI che, grazie al rivestimento esterno in PUR e alle sezioni trasversali di 4mm², 6mm² e 10mm², può trasmettere correnti anche elevate in modo affidabile in catena portacavi, su corse fino a 20 metri.
Ripensare la catena di approvvigionamento dei cavi
I costi dei componenti ad alto contenuto di rame, come i cavi, stanno subendo un incremento esponenziale. Secondo i dati di Westmetall, società tedesca specializzata nel commercio dei metalli, il prezzo del rame è passato dai circa 5.100 dollari per tonnellata del 2009, a una media di poco inferiore ai 12.900 dollari per tonnellata nel 2026. L’Agenzia Internazionale dell’Energia prevede che, nel lungo periodo, la domanda di rame crescerà molto più velocemente dell’offerta, a causa di fattori quali l’espansione dei data center AI, l’aumento della mobilità elettrica e delle infrastrutture di ricarica e gli investimenti nelle energie rinnovabili. In questo scenario, la gestione degli approvvigionamenti di rame e dei componenti che ne contengono elevate quantità assume un’importanza sempre maggiore anche per i responsabili degli acquisti. “Oggi le aziende devono garantire sia l’affidabilità della produzione, sia l’efficienza economica. Chi accumula grandi scorte di cavi immobilizza capitale e si espone al rischio delle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime”, spiega Fabio Orlandi Product Manager cavi chainflex di igus Italia. “Il nostro approccio è contribuire a ridurre questo rischio con prodotti durevoli, testati e innovativi, con un’elevata disponibilità e tempi di consegna rapidi”.
Scopri le novità igus alla fiera SPS di Norimberga – Hall 4 | Stand 310.

Filename: PM4726-IT.png

Filename: PM4726-IT.docx

Filename: PM4726-IT.pdf

Article keywords: