E-mobility: arriva JetBike, il nuovo veicolo elettrico ancora più green grazie alle motion plastics di igus
Novembre 12, 2025
I cuscinetti a strisciamento iglidur esenti da lubrificazione assicurano la massima sostenibilità e migliorano l’esperienza di guida e di manutenzione quotidiana

<strong<In città, sono sempre meno i giovani che scelgono di possedere un'automobile, mentre continua a crescere la percentuale di pedoni e ciclisti. L'attenzione si sta, dunque, spostando verso soluzioni di mobilità sostenibili, flessibili e che richiedono poca manutenzione. La tedesca JetBike GmbH risponde a questo nuovo interesse per i veicoli green presentando JetBike, un innovativo mix tra bici elettrica e auto. Una soluzione pionieristica per la quale l'azienda ha scelto i cuscinetti in plastica igus esenti da lubrificazione, che consentono di soddisfare i requisiti di sostenibilità e facilità di manutenzione.
Scooter, monopattini elettrici, biciclette e veicoli compatti: sono numerose le alternative all’auto che si propongono di rivoluzionare la mobilità e i trasporti. Di fronte a questa varietà di offerta, la semplicità di manutenzione si rivela un elemento decisivo nella scelta del proprio mezzo ideale. Non tutti, infatti, hanno il tempo o la voglia di pulire e/o lubrificare quotidianamente i cuscinetti del proprio veicolo per arrivare puntuali al lavoro. E’ proprio da questa esigenza che nasce JetBike: un’e-bike con carenatura completa, simile a un’automobile, che può essere utilizzata senza patente e senza assicurazione.
I limiti dei cuscinetti in metallo
Con l’obiettivo di mettere a punto un mezzo realmente esente da manutenzione, i progettisti hanno individuato da subito i rischi legati all’utilizzo dei più comuni cuscinetti metallici. “Nel traffico cittadino, polvere e sporcizia si accumulano facilmente, ostacolando un funzionamento fluido e silenzioso”, afferma Enno Hecker, CEO di JetBike GmbH. Anche corrosione e rilubrificazione rappresentano criticità importanti. “Per questo abbiamo deciso di sostituire i cuscinetti metallici con cuscinetti in plastica igus esenti da lubrificazione: una scelta che si è rivelata subito vincente”.
La collaborazione con igus
I cuscinetti in plastica iglidur di igus sono impiegati in diversi punti strategici della JetBike. I manicotti realizzati in iglidur G sono utilizzati nello sterzo e nei raccordi girevoli del telaio, mentre le versioni con flange trovano applicazione nel meccanismo di regolazione dello schienale. Le teste a snodo e gli snodi sferici igubal sono installati nei collegamenti tra i componenti del telaio, dove consentono sequenze di movimento complesse. I cuscinetti fissi flangiati permettono invece di fissare i punti di rotazione su un’ampia superficie, ad esempio sul cofano o sul portellone del bagagliaio. Anche il sistema di ribaltamento brevettato utilizza elementi di scorrimento stampati in 3D e realizzati con iglidur i3 per SLS. “La collaborazione con igus si è rivelata molto efficiente e costruttiva”, sottolinea Hecker. “Hanno supportato da subito il nostro progetto con la fornitura di componenti on demand anche in piccolissime tirature. Questo livello di personalizzazione ci ha permesso di realizzare cuscinetti speciali e adattarli con precisione alle esigenze del nostro veicolo, accelerando notevolmente il processo di progettazione”.
Cuscinetti in plastica: nessuna lubrificazione e una guida più fluida
I cuscinetti in plastica firmati igus presentano una serie di vantaggi che si sono rivelati essenziali per la realizzazione della JetBike. In primo luogo, non necessitano di lubrificazione: i lubrificanti solidi incorporati nel materiale sotto forma di particelle microscopiche consentono un funzionamento a secco a basso attrito. “Questo li rende molto più resistenti allo sporco e completamente esenti da manutenzione: esattamente ciò che ci serviva”, spiega Hecker. In questo modo, inoltre, i futuri proprietari di JetBike non avranno bisogno di grassi lubrificanti, la cui produzione è spesso ad alta intensità di CO2. In secondo luogo, i cuscinetti in plastica hanno proprietà di smorzamento che garantiscono una guida più fluida su strada. In terzo luogo, sono estremamente robusti. Anche quando sono sottoposti a carichi elevati, subiscono una deformazione elastica senza danneggiarsi, aumentando così l’affidabilità complessiva del veicolo. Infine, i cuscinetti in plastica messi a punto da igus sono fino all’80% più leggeri rispetto a quelli in metallo. Un plus che permette di ridurre il peso complessivo, traducendosi in una maggiore autonomia del veicolo elettrico. Grazie a tutti questi vantaggi, l’investimento nei cuscinetti in plastica, che sono anche fino al 40% più convenienti di quelli in metallo, si ripaga molto rapidamente.
È già possibile prenotare online JetBike per avere la priorità quando inizieranno le consegne. Per saperne di più: www.jetbike-mobility.de/en/
Maggiori informazioni sulla tecnologia dei cuscinetti a strisciamento igus