Industria alimentare: igus presenta iglidur A181PF, il nuovo materiale senza PTFE e bisfenolo per cuscinetti a strisciamento

Novembre 4, 2026

Assicurando le stesse prestazioni del materiale standard ma senza sostanze chimiche controverse, consente ai progettisti di anticipare le future evoluzioni normative del settore.

Immagine PM3826-1 Il nuovo materiale per cuscinetti a strisciamento iglidur A181PF privo di PTFE e bisfenoli è adatto per l’uso nei macchinari destinati alla lavorazione degli alimenti che richiedono elevati standard igienici. (Fonte: igus SE & Co. KG)

La scelta dei cuscinetti a strisciamento per i macchinari destinati all’industria alimentare rappresenta una reale sfida per molti progettisti chiamati a confrontarsi con requisiti normativi sempre più stringenti. Mentre sono in discussione potenziali restrizioni sul PTFE, le normative già in vigore hanno introdotto restrizioni più severe per i materiali a contatto con gli alimenti che contengono bisfenolo. In questo contesto, igus presenta iglidur A181PF, il nuovo materiale privo di queste sostanze chimiche controverse che offre ai progettisti maggiore sicurezza a lungo termine sotto il profilo normativo.

I cuscinetti a strisciamento sono componenti essenziali dei macchinari per la lavorazione degli alimenti. Trovano, infatti, impiego in numerosi elementi della meccanica tra cui, ad esempio, ingranaggi, bracci oscillanti e coclee. Per i progettisti, tuttavia, il processo di approvvigionamento sta diventando sempre più complesso: non è più sufficiente limitare l’attenzione a igiene e funzionalità. Anche la composizione dei materiali e la presenza di sostanze potenzialmente soggette a restrizioni normative stanno, infatti, assumendo un peso crescente nelle scelte dei tecnici. Ne è un esempio il politetrafluoroetilene (PTFE), polimero sintetico appartenente al cosiddetto gruppo dei PFAS. Da tempo si sospetta che alcuni di questi composti possano essere nocivi per l’uomo e per l’ambiente. Per questo motivo l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) sta attualmente valutando una proposta restrittiva al loro utilizzo presentata da diversi Stati Membri. Come è noto, è già in vigore il regolamento UE n. 2024/3190 che limita fortemente l’impiego del bisfenolo A e di sostanze ad esso correlate nei materiali destinati al contatto con gli alimenti. “Per questo motivo abbiamo sviluppato il nuovo cuscinetto a strisciamento A181PF, che non contiene né PTFE né bisfenoli, destinato appositamente ai macchinari dell’industria alimentare”, dichiara Magnus Orth, responsabile del Centro Materiali di igus.

I ricercatori igus hanno individuato un’alternativa al PTFE

Grazie al suo ridotto coefficiente di attrito e alle ottime proprietà di funzionamento a secco, il PTFE ha sempre svolto un ruolo chiave nei cuscinetti a strisciamento di igus. Trovare un’alternativa, quindi, non era semplice. “Lo sviluppo di soluzioni che non richiedessero l’uso di PTFE ha comportato un completo ripensamento delle specifiche tribologiche”, spiega Orth. Un compito reso ancora più complesso dal fatto che le applicazioni che comportano il contatto con gli alimenti richiedono requisiti aggiuntivi, come la resistenza ai detergenti e ai fluidi di processo con cui vengono a contatto, oltre a eccellenti proprietà meccaniche. “Abbiamo provato molte combinazioni per riuscire a mettere a punto questo nuovo materiale che si basa su un mix di lubrificanti solidi alternativi e una matrice polimerica ottimizzata che, insieme, garantiscono un profilo complessivo robusto e conforme alle norme di sicurezza alimentare”. Il nuovo A181PF è resistente agli urti, ai carichi di spigolo e funziona in modo affidabile a temperature comprese tra -50 °C e +90 °C. Inoltre, a seconda dei parametri applicativi, garantisce prestazioni di durata paragonabili o addirittura superiori a quelle del materiale standard a base di PTFE iglidur A181. Performance confermate dai test condotti nel laboratorio di prova interno, dove igus ha sottoposto il nuovo cuscinetto senza PTFE a test di rotazione su un albero in acciaio a una velocità di 0,3 m/s e sotto un carico di 1 MPa. L’usura è risultata pari a soli 0,57 µm/km, un valore impercettibile a occhio nudo, considerando che un capello umano è oltre cento volte più spesso.

Funzionamento a secco igienico ed elevata resistenza ai detergenti

I lubrificanti solidi alternativi finemente dispersi all’interno della plastica ad alte prestazioni iglidur A181PF consentono un funzionamento a secco ad attrito ridotto. Risulta, inoltre, estremamente resistente ai prodotti chimici per la pulizia e presenta un basso assorbimento di umidità, per cui può essere installato con un gioco ridotto. I nuovi cuscinetti a strisciamento realizzati da igus con questo materiale sono quindi ideali per il settore alimentare, dove l’assenza di lubrificazione contribuisce a ridurre il rischio di contaminazione e a soddisfare i più rigorosi standard igienici, in conformità al Regolamento UE 10/2011 e alle normative FDA. L’assenza di bisfenolo A, di suoi derivati e relativi sali, soddisfa anche i requisiti del Regolamento UE 2024/3190 relativo al BPA nei materiali a contatto con gli alimenti. Orth conclude: “La conformità ai rigorosi standard dell’industria alimentare consente ai clienti di affrontare con maggiore serenità la pianificazione dei progetti, anche in vista di possibili cambiamenti del quadro normativo”.

Qui puoi trovare maggiori informazioni sui prodotti igus privi di PTFE

Filename: PM3826-1.jpg

Filename: PM3826-IT.docx

Filename: PM3826-IT.pdf

Article keywords: