I componenti plastici stampati in 3D sono destinati a resistere a temperature molto elevate in un numero sempre maggiore di applicazioni. Ne è un esempio lampante il vano motore di un’automobile. Mentre i materiali per la stampa a sinterizzazione laser attualmente disponibili in commercio quando si superano gli 80°C rischiano di deformarsi, il nuovo materiale igus in polvere iglidur i230 è in grado di sopportare una temperatura a lungo termine di 110°C. Inoltre, non contiene PTFE ed è circa l’80% più resistente all’usura rispetto al classico PA12.
Progettisti e ingegneri di tutto il mondo sono invitati a candidarsi al manus award 2025, il concorso biennale con cui, da oltre 20 anni, igus premia le applicazioni che impiegano in maniera creativa cuscinetti in plastica per raggiungere efficienza tecnica, economica ed ecologica. In palio premi in denaro fino a 5.000 euro.
Ottimizzare i processi operativi e ridurre al minimo i fermi macchina: questo è l’obiettivo dell’innovativo modulo di comunicazione iComm Box igus che permette di integrare i sensori di monitoraggio i.Sense nel servizio superwise. In questo modo, gli algoritmi intelligenti offrono un’analisi dettagliata dello stato delle macchine e dei sistemi collegati, mentre il pannello di controllo superwise fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sulla necessità di eventuali interventi.
Come le sostanze chimiche della famiglia dei PFAS, alcuni composti del politetrafluoroetilene (PTFE in breve) sono considerati “forever chemicals”, ovvero sostanze chimiche eterne, e quindi potenzialmente dannosi per l’ambiente, le persone e gli animali. L’Unione Europea sta già valutando possibili restrizioni e divieti per l’utilizzo di queste sostanze. Con il sigillo “PFAS-free” igus identifica i cavi chainflex privi di queste sostanze chimiche, offrendo ai clienti sicurezza operativa, anche nel caso di futuri divieti legislativi.
Inserite le dimensioni, determinate i parametri di applicazione, trovate i cuscinetti: semplice! Ecco come funziona il nuovo shop online igus per i cuscinetti in plastica. Che siano prodotti a catalogo o cuscinetti speciali, nello shop online il cliente può visualizzare una panoramica chiara di tutte le soluzioni igus adatte alla singola applicazione. Inoltre, è possibile circoscrivere la ricerca impostando ulteriori filtri su prezzo, tempi di consegna e durata d’esercizio che agevolano la scelta. I disegni tecnici e i dati CAD possono essere scaricati gratuitamente.