La nuova chainflex CASE permette di risparmiare fino all’84% nelle spese di spedizione
Febbraio 18, 2021
Grazie al “chainflex CASE”, l’utente può predisporre – in modo rapido ed economico – un sistema di stoccaggio pratico e compatto per i cavi venduti al metro, in bobina
<strong<igus ha sviluppato una soluzione innovativa per i suoi cavi flessibili. Con il chainflex CASE l'utente risparmia su più fronti, perché invece di necessitare di una spedizione speciale, il cavo viene consegnato tramite un normale corriere in una scatola impilabile, pratica e sicura. Così si riducono notevolmente sia le spese di spedizione, sia quelle per lo stoccaggio. Il cavo può essere srotolato direttamente dalla scatola e tagliato nella lunghezza desiderata. Un codice QR presente sul chainflex CASE rimanda all'articolo e permette di riordinare il cavo rapidamente.
Il corriere vi consegna una semplice scatola: con il chainflex CASE igus ha sviluppato una soluzione logistica speciale per i suoi cavi venduti al metro. Invece di farvi recapitare la merce su bobina su pallet, ora igus può consegnare i cavi in una scatola speciale di dimensioni 50x45x40 centimetri tramite un semplice corriere che consegna normali pacchi. “Così i clienti possono risparmiare fino all’84% sulle spese di spedizione”, spiega Andreas Muckes, Responsabile per i cavi chainflex presso igus. Ma il chainflex CASE offre anche altri vantaggi pratici. Non solo le scatole sono facili da spedire, ma sono anche impilabili e permettono – per esempio in cantiere – di predisporre rapidamente un’area di stoccaggio. Anche per le aziende che non dispongono di un vero e proprio magazzino o di particolari sistemi di stoccaggio dei cavi e che – spesso – collocano le bobine su normali scaffali, il chainflex CASE è una soluzione molto pratica. I cavi restano protetti e si possono srotolare con facilità direttamente dalla scatola grazie al suo particolare design con bobina integrata. Con questa proposta semplice ma innovativa, igus permette di risparmiare sui costi di spedizione e di movimentazione dimenticando transpallet, sbobinatore, cavalletto… “La scatola in cartone ondulato è molto leggera ma anche robusta e facile da riciclare” spiega Andreas Muckes.
Reintegro più rapido del 60%
Ma cosa fare quando la bobina è vuota? igus ha pensato anche a questo. Su ogni scatola c’è un codice QR che rimanda direttamente allo shop online igus. In questo modo è possibile riordinare il cavo con pochi clic, senza dover cercare a lungo il nome dell’articolo. igus propone il chainflex CASE per i suoi cavi di comando, dati, bus, per i cavi per servomotori, sistemi di misura e per i cavi di potenza, che sono tutti disponibili a magazzino, senza quantitativo minimo. La lunghezza massima dei cavi è di 200 metri con un peso massimo di 70 chilogrammi. Tutti i cavi igus sono studiati per l’utilizzo in catena portacavi e testati nel laboratorio di 3.800 metri quadrati. Per i cavi chainflex, il cliente riceve una garanzia di 36 mesi – unica nel settore.
Questo breve video illustra la facilità di movimentazione del chainflex CASE:
www.igus.it/CF-case-video