Nel settore nautico, i polimeri ad alte prestazioni firmati igus danno il meglio di sé

Marzo 5, 2025

Da tempo, i costruttori di barche si affidano ai componenti in tribopolimeri messi a punto dallo specialista delle motion plastics

I componenti igus in plastica ad alte prestazioni, robusti ed esenti da lubrificazione resistono anche all’acqua salata e alle condizioni gravose che contraddistinguono l’ambiente marino. (Fonte: igus GmbH)

Negli yacht e in numerosi altri tipi di imbarcazioni, per garantire l’assenza di corrosione e ridurre al minimo la manutenzione, sono necessari componenti in grado di resistere a condizioni climatiche e operative estreme. I cuscinetti a strisciamento, i sistemi lineari e gli azionamenti prodotti da igus offrono al comparto nautico soluzioni di lunga durata, in grado di resistere all’acqua salata e alle fluttuazioni di temperatura che contraddistinguono l’ambiente marino.

In particolare, i cuscinetti a strisciamento in plastica ad alte prestazioni messi a punto da igus trovano abitualmente impiego nei meccanismi delle porte e dei sedili scorrevoli, nei tavoli e nei letti. Questi componenti – che risultano spesso particolarmente compatti – consentono ai costruttori del settore nautico di risolvere contemporaneamente più problemi. Un esempio: nei cardini delle porte che si aprono sul ponte i cuscinetti metallici tradizionali a contatto con l’atmosfera marina e l’acqua salata tendono a corrodersi rapidamente. Inoltre, il grasso richiesto per la lubrificazione facilita l’accumulo di sporcizia, creando con il tempo un mix di olio e residui che, oltre a essere antiestetico, compromette la scorrevolezza della porta. Per risolvere questi problemi, sono sempre più numerosi i costruttori che decidono di utilizzare i cuscinetti a strisciamento in plastica ad alte prestazioni di igus.

I cuscinetti in plastica resistono ai continui movimenti delle onde

L’azienda Lethe Exterior GmbH sviluppa porte esterne per megayacht (lunghi 70 metri e più), che devono essere particolarmente robuste per resistere sia al fuoco che all’elevata pressione dell’acqua in caso di emergenza. I cuscinetti nei chiavistelli sono, quindi, sottoposti a carichi molto elevati su una superficie di pochi millimetri quadrati. Una resistenza che sembrerebbe appartenere solo ai metalli. Per questa applicazione, invece, Lethe ha puntato sui cuscinetti in plastica igus, realizzati in iglidur G, un materiale resistente all’acqua di mare e alla corrosione, particolarmente resiliente e con ottime proprietà di scorrimento. Anche l’assenza di lubrificazione è un plus essenziale delle soluzioni igus, e non solo per motivi estetici. I lubrificanti solidi incorporati nel polimero vengono rilasciati durante il movimento, garantendo il funzionamento a secco senza necessità di alcuna lubrificazione esterna. “I nostri cuscinetti in plastica non sono solo resistenti all’acqua di mare e durevoli, ma sono anche esenti da manutenzione. Inoltre, contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente, poiché l’acqua e il suolo non vengono inquinati da grassi od oli lubrificanti”, spiega Giulio Ferrante Country Manager di igus Italia. Un altro vantaggio: i cuscinetti a strisciamento in iglidur G fanno parte della gamma di prodotti standard a catalogo, sono quindi disponibili in pronta consegna, assicurando un rapporto prezzo prestazione particolarmente competitivo.

I sistemi lineari e la tecnologia di azionamento igus ottimizzano il funzionamento automatico di vetri e finestrini a bordo degli yacht

In ambito nautico, i componenti igus trovano impiego anche nelle finestre degli yacht. Tra gli esempi applicativi, la società tedesca Glaskeil, specializzata nella produzione di vetri su misura anche per il settore nautico, ha messo a punto un innovativo meccanismo alzacristalli automatico utilizzando le guide lineari igus. Il cuore di questa soluzione è costituito dagli attuatori a cinghia dentata della serie drylin ZLW, installati a destra e a sinistra lungo i montanti longitudinali del telaio del vetro. Con un ingombro di soli 31 mm, gli attuatori igus sono particolarmente compatti, risultando così perfetti per agevolare le operazioni di regolazione e posizionamento in spazi ristretti. Una cinghia dentata in neoprene, rinforzata con fibre di vetro, scorre al centro del profilo di guida ed è azionata da un motore DC della serie drylin E, in grado di resistere a un intervallo termico da -10°C a +60°C. Il suo design compatto, pari a soli 42 mm, consente di risparmiare spazio, poiché non richiede accoppiamenti speciali o una complessa elettronica di potenza esterna. Grazie alla loro struttura in plastica e alluminio e ai livelli ridotti di inerzia, gli attuatori a cinghia dentata della serie ZLW sono leggeri, efficienti e particolarmente silenziosi. Inoltre, risultano estremamente facili da controllare. Glaskeil, ad esempio, utilizza il sistema di controllo motore igus dryve D5, che consente una rapida messa in servizio.

Filename: PM3424-1.jpg

Filename: PM3424-IT.docx

Filename: PM3424-IT.pdf

Article keywords: