E-mobility: arriva JetBike, il nuovo veicolo elettrico ancora più green grazie alle motion plastics di igus

Pubblicato: Novembre 12, 2025

In città, sono sempre meno i giovani che scelgono di possedere un’automobile, mentre continua a crescere la percentuale di pedoni e ciclisti. L’attenzione si sta, dunque, spostando verso soluzioni di mobilità sostenibili, flessibili e che richiedono poca manutenzione. La tedesca JetBike GmbH risponde a questo nuovo interesse per i veicoli green presentando JetBike, un innovativo mix tra bici elettrica e auto. Una soluzione pionieristica per la quale l’azienda ha scelto i cuscinetti in plastica igus esenti da lubrificazione, che consentono di soddisfare i requisiti di sostenibilità e facilità di manutenzione.

Continua a leggere...

La catena portacavi Office Chain OCO di igus si aggiudica il German Design Award

Pubblicato: Novembre 5, 2025

Milioni di persone che svolgono lavori d’ufficio conoscono bene il problema: se si utilizza una scrivania regolabile in altezza, gestire i cavi di computer, monitor e telefono diventa una sfida funzionale, ma anche estetica. Con Office Chain OCO, igus propone una catena portacavi compatta ed elegante, il cui design esclusivo è stato premiato con il German Design Award 2025.

Continua a leggere...

Un Family Business proiettato nel futuro: igus in finale per il premio “EY Entrepreneur of the Year 2025”

Pubblicato: Ottobre 29, 2025

In Germania, sono molte le aziende a conduzione familiare che registrano una forte crescita nonostante le sfide del contesto economico generale. igus è una di queste. L’azienda di Colonia ha iniziato la sua attività nel 1964, producendo componenti in plastica come cuscinetti a strisciamento e catene portacavi. Da allora, non ha mai smesso di esplorare nuovi e promettenti settori di attività, come la robotica low cost. Questa capacità di innovare è uno dei motivi per cui igus è stata selezionata tra i finalisti del concorso di fama mondiale “EY Entrepreneur Of The Year 2025”. Secondo l’organizzatore Ernst & Young, questo dinamismo fa di igus una delle migliori aziende a conduzione familiare tedesche, in grado di plasmare il futuro con fiducia.

Continua a leggere...

Sistema di imbottigliamento esente da manutenzione grazie ai cuscinetti igus

Pubblicato: Ottobre 21, 2025

Il rinomato birrificio belga, noto per la sua tradizionale birra trappista, ha scelto gli snodi sferici esenti da manutenzione igus per il suo impianto di imbottigliamento. Sostituendo i cuscinetti a sfera arrugginiti e grippati con i supporti igubal H3 esenti da lubrificazione, il birrificio ha potuto aumentare l’efficienza e ridurre la manutenzione.

Continua a leggere...

Innovazione in primo piano: aperte le iscrizioni alla decima edizione del vector award

Pubblicato: Ottobre 7, 2025

Sono aperte ufficialmente le candidature al vector award 2026, il concorso internazionale promosso da igus che premia i migliori progettisti che utilizzano catene portacavi in plastica ad alte prestazioni per sviluppare sistemi capaci di definire nuovi standard tecnologici.

Continua a leggere...

Industria del legno più efficiente: i cuscinetti igus riducono i tempi di sostituzione dell’80%

Pubblicato: Settembre 30, 2025

Nel settore della lavorazione del legno, l’arresto imprevisto di un nastro trasportatore dovuto a un cuscinetto difettoso può causare costi elevati. Per evitare questi gravosi fermi macchina, riducendo i tempi di sostituzione fino all’80%, igus ha sviluppato i nuovi cuscinetti fissi flangiati della serie igubal. Realizzati in plastica ad alte prestazioni, sono divisi in due parti e possono essere installati senza smontare l’albero, un’operazione che spesso può richiedere anche diverse ore.

Continua a leggere...

igus presenta il nuovo asse lineare drylin SLX per carichi fino a 600 kg

Pubblicato: Luglio 3, 2025

Dalla movimentazione automatica dei pezzi ai sistemi di pallettizzazione, fino ai dispositivi di assemblaggio: l’impiego di assi lineari per gestire mansioni automatizzate richiede spesso tempi lunghi per integrare motori e sistemi di controllo. Per ovviare a questo problema, igus ha sviluppato drylin SLX-8060, un nuovo sistema lineare pronto per l’installazione dotato di un azionamento a vite motorizzato dryspin. La portata fino a 600 kg lo rende ideale per applicazioni nella logistica, nella robotica e nel settore del packaging.

Continua a leggere...

Tecnologia in movimento: le soluzioni igus a IPACK-IMA 2025

Pubblicato: Maggio 23, 2025

igus conferma la partecipazione a IPACK-IMA 2025, fiera di riferimento per le tecnologie di processing e packaging, in programma a Fiera Milano dal 27 al 30 maggio (Pad. 7 – Stand B28) dove presenterà un’ampia gamma di soluzioni esenti da lubrificazione progettate per migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei processi di confezionamento e movimentazione.

Continua a leggere...

Costi ridotti fino al 40% per le gru indoor con la nuova glide-chain igus

Pubblicato: Maggio 23, 2025

In occasione dell’ultima edizione della Fiera di Hannover, igus ha lanciato la nuova glide-chain, una catena portacavi appositamente sviluppata per applicazioni in scorrimento su corse fino a 30m, come quelle delle gru indoor. Grazie alla sua struttura “slim”, questa soluzione garantisce un risparmio fino al 40%.

Continua a leggere...

Innovazione in vigna: la vendemmia diventa automatizzata

Pubblicato: Marzo 18, 2025

La produzione vinicola europea richiede soluzioni sempre più automatizzate per compensare la carenza di manodopera, soprattutto durante la vendemmia. Tuttavia, l’impiego di macchine vendemmiatrici automatizzate risulta spesso difficoltoso su terreni molto acclivi e con filari stretti. Per superare questo ostacolo, l’azienda tedesca CH engineering GmbH ha sviluppato un veicolo particolarmente compatto, ideale per l’utilizzo in questo tipo di vigneti. Grazie all’integrazione di una robusta catena portacavi in plastica ad alte prestazioni e ai cuscinetti con funzionamento a secco firmati igus, il veicolo può operare efficacemente anche in condizioni difficili, riducendo al minimo gli interventi di manutenzione da parte dei viticoltori.

Continua a leggere...