Nel settore nautico, i polimeri ad alte prestazioni firmati igus danno il meglio di sé

Pubblicato: Marzo 5, 2025

Negli yacht e in numerosi altri tipi di imbarcazioni, per garantire l’assenza di corrosione e ridurre al minimo la manutenzione, sono necessari componenti in grado di resistere a condizioni climatiche e operative estreme. I cuscinetti a strisciamento, i sistemi lineari e gli azionamenti prodotti da igus offrono al comparto nautico soluzioni di lunga durata, in grado di resistere all’acqua salata e alle fluttuazioni di temperatura che contraddistinguono l’ambiente marino.

Continua a leggere...

ReBeL Move: il nuovo robot mobile autonomo per la logistica firmato igus

Pubblicato: Febbraio 26, 2025

Con il nuovo ReBeL Move, presentato in anteprima alla fiera Motek 2024, igus dimostra ancora una volta che l’automazione dei processi non deve necessariamente essere costosa o complicata. Il robot mobile sviluppato dall’azienda di Colonia è in grado di spostarsi in modo autonomo nei capannoni, trasportando la merce da un punto a un altro. Questo sistema può essere abbinato al Cobot ReBeL, realizzato in plastica ad alte prestazioni. Per la messa in servizio serve solo un’ora e non sono richieste particolari competenze informatiche.

Continua a leggere...

Con il nuovo “readycable finder” di igus, trovare un cavo per azionamento non è mai stato così semplice

Pubblicato: Febbraio 18, 2025

igus, lo specialista delle motion plastics, ha appena rilasciato “readycable finder”, l’ultima versione aggiornata dell’esclusivo tool online di ricerca per i cavi precablati. Questo strumento semplifica la scelta dei cavi per azionamenti, permettendo agli utenti di trovare la soluzione più adatta alle singole applicazioni, sia in termini di prestazioni, sia di prezzo. Inoltre, nel tool è integrata la funzione di calcolo della durata d’esercizio dei cavi chainflex che fornisce una stima del ciclo di vita utile.

Continua a leggere...

igus presenta nuovi cuscinetti privi di PFAS e PTFE

Pubblicato: Gennaio 22, 2025

Che cosa hanno in comune il filo interdentale, un paio di sci, una padella e i cuscinetti a strisciamento? Contengono composti organici del fluoro, noti anche come PFAS. Ciò che rende speciali questi composti è l’insensibilità all’acqua, al calore e allo sporco. I PFAS consentono di realizzare anche cuscinetti a strisciamento resistenti all’usura ed esenti da lubrificazione con funzionamento a secco. Tuttavia, queste sostanze chimiche si degradano molto lentamente e, se rimangono nell’ambiente, possono nuocere sia alle persone che alla natura. Per contribuire alla risoluzione di questo problema, igus sta sviluppando materiali come il nuovo iglidur JPF, che non contengono né PTFE né PFAS.

Continua a leggere...

Doppio podio per l’iguverse

Pubblicato: Gennaio 15, 2025

La giuria del Red Dot Award – uno dei più prestigiosi premi internazionali nel campo del design – ha premiato la piattaforma di realtà virtuale iguverse in due diverse categorie: “Installazioni di realtà virtuale” e “Elementi di design per le fiere”. Con questi riconoscimenti, la giuria ha valorizzato l’impegno di igus – lo specialista delle motion plastics – nell’offrire alle PMI un accesso diretto alle tecnologie 3D più innovative e favorire così la loro competitività a livello globale. Attraverso l’esclusiva piattaforma, infatti, i clienti possono progettare i loro prodotti in modo più rapido, più efficiente e più sostenibile. Utilizzare l’iguverse consente anche di risparmiare sui costi: le aziende possono realizzare delle vere e proprie esposizioni digitali senza investire in onerosi allestimenti fisici. igus conta su questo doppio riconoscimento per spingere ulteriormente lo sviluppo funzionale dell’iguverse.

Continua a leggere...

igus presenta il nuovo cuscinetto a strisciamento iglidur Q3E per macchine agricole e da cantiere

Pubblicato: Dicembre 23, 2024

Una novità assoluta per il settore delle macchine agricole e da cantiere: con iglidur Q3E, igus presenta il primo cuscinetto a strisciamento heavy-duty composto da due strati di plastica ad alte prestazioni ricavato da stampaggio a iniezione e quindi contraddistinto da costi contenuti. Fino ad oggi, infatti, le strutture multistrato a base di plastica richiedevano un processo di avvolgimento, ovviamente più costoso, specialmente per volumi elevati.

Continua a leggere...

igus amplia la gamma di accessori per tubi flessibili con nuove soluzioni per la serie di catene portacavi E4Q

Pubblicato: Dicembre 11, 2024

In numerose applicazioni industriali, guidare in modo sicuro ed efficiente tubi corrugati e pneumatici insieme ai cavi nella catena portacavi rappresenta una vera sfida. Per agevolare queste operazioni, igus ha sviluppato una speciale maglia con inserto esterno e una nuova clip per la guida parallela dei tubi per la serie di catene portacavi E4Q che consentono un’installazione semplice e sicura.

Continua a leggere...

igus lancia il nuovo attuatore a cinghia dentata drylin ZLX

Pubblicato: Dicembre 5, 2024

igus, lo specialista delle motion plastics, amplia ulteriormente la propria gamma di tecnologie di azionamento presentando drylin ZLX, la nuova serie di attuatori a cinghia dentata ad alte prestazioni. Compatti, robusti ed esenti da lubrificazione, questi attuatori sono contraddistinti da un profilo in alluminio anodizzato con una geometria completamente nuova che ne semplifica l’installazione. Infatti, drylin ZLX non solo ha l’aspetto di un profilo strutturale, ma può anche essere installato rapidamente in ogni tipo di macchina con profili modulari. Con una capacità di carico di 150N e velocità fino a 3m/s, il nuovo attuatore a cinghia dentata è adatto, tra l’altro, a linee di produzione automatizzate, sistemi pick&place e stampanti 3D.

Continua a leggere...

igus presenta triflex R TRC: il primo sistema di alimentazione per robot certificato per applicazioni in dry cleanroom

Pubblicato: Novembre 28, 2024

Insieme alla domanda di auto elettriche, cresce anche la necessità di batterie agli ioni di litio. Queste ultime vengono prodotte in camere bianche asciutte – le cosiddette dry cleanroom – con un’umidità ridotta al minimo e la minor quantità possibile di particolato. Questi ambienti devono essere automatizzati perché le persone non possono trascorrere lunghi periodi di tempo all’interno di una dry cleanroom. Per garantire l’alimentazione sicura dei robot che vengono impiegati in questi spazi, igus, lo specialista delle motion plastics, ha sviluppato triflex R TRC: il primo sistema di alimentazione per robot per l’uso in dry cleanroom con certificazione Fraunhofer IPA, ISO Classe 4-5.

Continua a leggere...

igus presenta il configuratore di sistemi per catene portacavi per applicazioni in rotazione

Pubblicato: Ottobre 30, 2024

Grazie al nuovo configuratore online, ingegneri e progettisti possono mettere a punto e ordinare in pochi istanti sistemi di alimentazione per applicazioni rotanti. Questo innovativo strumento permette di risparmiare settimane di lavoro di coordinamento in fase iniziale, riducendo notevolmente i tempi di progettazione complessivi. Inoltre, il risparmio ottenuto si riflette direttamente sul prezzo della soluzione configurata, offrendo agli utenti anche un interessante vantaggio economico.

Continua a leggere...