Camera bianca: le catene portacavi e-skin flat di igus garantiscono la classe di pulizia ISO 1

Febbraio 15, 2023

Inediti test di laboratorio, eseguiti in collaborazione con l’Istituto Fraunhofer IPA, certificano la classe cleanroom più elevata anche dopo 60 milioni di doppie corse

Didascalia: Un test unico al mondo di questo genere, dimostra che e-skin flat igus rimane nella classe cleanroom più elevata anche dopo 18 mesi di utilizzo continuo e 60 milioni di doppie corse. (Fonte: igus GmbH)

Nel mondo industriale l’impiego di cleanroom si sta espandendo a nuovi settori applicativi, partendo dai semiconduttrori e dalla micro-elettronica, passando per la produzione alimentare, ottica, farmaceutica-medicale fino all’aerospaziale. Le aziende che investono nelle camere bianche sanno che anche una minuscola particella invisibile a occhio nudo può danneggiare seriamente l’intero processo produttivo. Per questo, anche i fornitori di componenti per sistemi di produzione in camera bianca devono soddisfare i più severi requisiti. A tal fine, igus propone e-skin flat, una serie di catene portacavi compatte in polimero ad alte prestazioni, ottimizzate per l’abrasione, che permettono di guidare i cavi nei sistemi di produzione in movimento nelle cleanroom, garantendo un funzionamento affidabile senza rilascio di particelle. E-skin flat è conforme alla classe ISO 1, la più rigorosa per camera bianca secondo la norma DIN 14644-1. Una conformità che igus ha voluto dimostrare conducendo dei test senza precedenti, in collaborazione con l’Istituto Fraunhofer IPA, che hanno confermato l’effettiva resistenza all’abrasione del sistema anche dopo diciotto mesi di utilizzo continuo e 60 milioni di doppie corse.

L’inedito test condotto da igus in collaborazione con l’Istituto Fraunhofer IPA.
“Le catene portacavi per camera bianca e-skin flat sono ideali per i robot e gli altri sistemi di automazione presenti nella produzione di elettronica, per esempio nell’industria dei semiconduttori o dei display”, spiega Andreas Hermey, Development Manager per sistemi per catene portacavi presso igus. “Sono così resistenti all’abrasione che il problema del rilascio di particelle non si pone “. Finora, tuttavia, era difficile quantificare il livello effettivo di resistenza all’abrasione dei polimeri ad alte prestazioni dopo un uso prolungato e intensivo. Per certificare le effettive prestazioni di e-skin flat, igus ha avviato un test in due fasi che non ha precedenti. La prima fase è stata condotta nel laboratorio interno igus, dove la catena portacavi è stata messa in azione in un ambiente con livelli normali di polvere e sporcizia per circa 18 mesi, durante i quali ha completato 60 milioni di doppie corse.

La seconda fase si è svolta nella camera bianca igus presso la sede di Colonia, con la supervisione dell’Istituto Fraunhofer IPA, partner di igus in ambito R&D e certificazione da oltre 17 anni. Il cuore dell’impianto era costituito da tre moduli a flusso laminare dotati di filtri ad alte prestazioni che consentono di eseguire i test in aria non contaminata. La catena portacavi utilizzata nella prima fase del test è stata fatta funzionare per più di 100 minuti in questo ambiente dove alcuni sensori hanno rilevato la concentrazione di particelle nell’aria circostante. “Anche dopo 60 milioni di doppie corse, la nostra catena portacavi e-skin flat si qualifica ancora per la classe di camera bianca più elevata ISO 1”, conclude Hermey. “Un risultato che rende il nostro prodotto ideale per produzioni in camera bianca con la garanzia della massima sicurezza”.

Concept modulare per utilizzo flessibile
Oltre all’estrema resistenza all’abrasione, la catena portacavi e-skin flat è caratterizzata da un design modulare che consente interventi di manutenzione sul singolo modulo senza richiederne la sostituzione integrale. La flessibilità si traduce anche nella possibilità di ampliare il sistema portacavi collegando tra loro diversi profili, con concreti vantaggi in termini di ottimizzazione degli investimenti.

Filename: PM6822-IT.docx

Filename: PM6822-IT.pdf

Filename: PM6822-1.jpg

Comment on this article

Please write a comment.

Your comment will be moderated by an admin before activation.




Article keywords:

e-skin flat FDA