Category:

Società

Innovazioni digitali al servizio del riciclo avanzato: igus investe nella start-up cirplus

Pubblicato: Luglio 25, 2023

Mit ihren Recycling-Plattformen wollen igus und cirplus künftig gemeinsam die regenerative Kunststoffwirtschaft vorantreiben “In qualità di produttori di materie plastiche, riteniamo di avere un obbligo nei confronti dell’ambiente e un dovere nella conservazione delle risorse”, afferma Michael Blass, CEO della divisione catene portacavi di igus GmbH. A questo scopo il nostro gruppo, specializzato nei tecnopolimeri, […]

Continua a leggere...

È online iglidur coating designer

Pubblicato: Luglio 18, 2023

Nei processi industriali è sempre più diffuso l’utilizzo di rivestimenti superficiali funzionali atti a proteggere dall’usura i componenti soggetti a un utilizzo particolarmente intenso. igus, lo specialista delle motion plastics, ha messo a punto un nuovo strumento di progettazione online che agevola la selezione del rivestimento in polvere plastica più adatto per prolungare significativamente la durata d’esercizio dei sistemi.

Continua a leggere...

Module Connect: il connettore plug-in compatto, modulare e personalizzabile online scegliendo tra 180 componenti

Pubblicato: Marzo 23, 2023

Module Connect è l’innovativo connettore plug-in compatto e modulare progettato da igus – specialista delle motion plastics – per il collegamento di cavi elettrici, cavi in fibra ottica e tubi pneumatici. Una soluzione che agevola notevolmente la predisposizione di numerosi cavi in catene portacavi, ideale per situazioni in cui lo spazio è limitato. Un sistema che offre all’utente la possibilità di configurare l’interfaccia su misura, scegliendo tra i 180 componenti disponibili nello shop online Module Connect.

Continua a leggere...

igus presenta la nuova ralla progettata secondo criteri di hygienic design

Pubblicato: Marzo 17, 2023

La speciale ralla iglidur PRT è stata appositamente progettata da igus per rispondere all’esigenza di elevati criteri igienici dei produttori di macchine speciali o di apparecchiature per lavorazioni in aree sensibili destinate al settore alimentare, all’industria farmaceutica e al mondo del packaging.
Si tratta di un giunto asso-radiale ingegnerizzato secondo criteri di hygienic design che ne consentono la rapida pulizia, anche durante l’utilizzo, senza richiedere coperchi o elementi di protezione aggiuntivi, assicurando vantaggi in termini di tempi e costi.

Continua a leggere...

Leggero e senza limiti di lunghezza come il binario di un trenino giocattolo

Pubblicato: Marzo 16, 2023

Facile da installare ed estendibile quasi all’infinito, il nuovo modulo lineare drylin Endless Gear (EGW) è una guida modulare con azionamento a pignone e cremagliera. I tratti distintivi di questo sistema igus sono: non richiede lubrificazione, si presta a corse di ogni lunghezza, presenta costi contenuti ed è leggero quasi come il binario di un trenino giocattolo. A differenza degli attuatori a cinghia dentata che, in genere presentano limiti di lunghezza, EGW può essere utilizzato anche con più slitte che – dotate ognuna di un proprio motore elettrico – possono viaggiare in direzioni e a velocità diverse. Inoltre, la modularità che contraddistingue questa guida lineare permette di allungarla aggiungendo ulteriori carrelli anche dopo l’installazione.

Continua a leggere...

Dalla plastica mista multistrato si estrae petrolio in 30 minuti: al via la progettazione del primo impianto tedesco per il riciclo idrotermico

Pubblicato: Febbraio 21, 2023

Ad oggi le plastiche miste multistrato sono considerate impossibili da separare e quindi vengono destinate agli inceneritori. Questo perché alcuni prodotti come le pellicole degli imballaggi alimentari sono formati da più materie plastiche che non possono essere divise meccanicamente. Una nuova soluzione arriva dall’innovativo processo di riciclo chimico denominato Hydrothermal Plastic Recycling Solution (Riciclo Idrotermico della Plastica), che permette di trasformare la plastica in petrolio utilizzando solo acqua, calore e pressione, il tutto in soli 30 minuti. Il petrolio così ottenuto potrà essere successivamente impiegato per realizzare granulato plastico di alta qualità con cui dare vita a nuovi prodotti a base di polimeri. Un procedimento che consente di riciclare più volte lo stesso materiale, attuando i principi guida dell’economia circolare. Il nuovo impianto verrà realizzato in Germania dall’azienda britannica Mura Technology e permetterà di riciclare 120.000 tonnellate di rifiuti plastici l’anno trasformandoli in petrolio.

Continua a leggere...

igus semplifica l’Internet of Things per le aziende industriali

Pubblicato: Gennaio 20, 2023

L’Internet of Things ha un potenziale di crescita enorme che si calcola in miliardi di miliardi di euro. Eppure sono ancora molte le aziende industriali che incontrano difficoltà nella digitalizzazione dei propri processi. In qualità di nuovo membro della rete di esperti “IoT Use Case”, igus spiega come avvicinarsi all’IoT.

Continua a leggere...

ECOlogico: la prima gamma di cuscinetti igus in triboplastica rigranulata

Pubblicato: Gennaio 12, 2023

La trasformazione della società, la tutela dell’ambiente e l’utilizzo delle materie plastiche sono temi sempre più sentiti anche nell’industria. A quei clienti ed utenti che vogliono rendere le loro applicazioni in movimento più sostenibili, igus propone una soluzione interessante: i quattro nuovi materiali realizzati in plastica riciclata della gamma iglidur ECO.

Continua a leggere...

QuickRobot, il tool online igus per configurare semplicemente l’allestimento dei robot

Pubblicato: Marzo 30, 2022

Nelle applicazioni robotiche, sono cavi e tubi ad elevata flessibilità ad assicurare l’alimentazione. I sistemi di alimentazione devono pertanto garantire la massima protezione anche in presenza di elevata dinamicità e torsione. Con l’aggiornamento del QuickRobot, igus offre uno strumento online gratuito per la configurazione rapida dello specifico sistema per catene portacavi per 418 differenti robot. Diverse nuove funzionalità, come ad esempio i video dei prodotti, facilitano il processo di selezione.

Continua a leggere...

ROIBOT 2022: igus è alla ricerca delle applicazioni più ingegnose con la robotica low-cost

Pubblicato: Dicembre 16, 2021

Le soluzioni igus per l’automazione e la robotica sono accessibili in termini di costo e permettono, tra altre cose, di automatizzare mansioni di imballo o di smistamento o di assistere gli operatori nelle attività più pericolose. Nel 2022, lo specialista delle motion plastics ripropone il ROIBOT Award per le applicazioni più creative con sistemi di automazione e robotica low cost. I progetti che più avranno saputo ottimizzare il ritorno sugli investimenti grazie all’automazione low cost igus (LCA) o ad azionamenti drylin saranno premiati. I vincitori potranno scegliere un pacchetto di robotica dal marketplace RBTX.com per un valore massimo di 5.000 euro.

Continua a leggere...