Industria del legno più efficiente: i cuscinetti igus riducono i tempi di sostituzione dell’80%

Pubblicato: Settembre 30, 2025

Nel settore della lavorazione del legno, l’arresto imprevisto di un nastro trasportatore dovuto a un cuscinetto difettoso può causare costi elevati. Per evitare questi gravosi fermi macchina, riducendo i tempi di sostituzione fino all’80%, igus ha sviluppato i nuovi cuscinetti fissi flangiati della serie igubal. Realizzati in plastica ad alte prestazioni, sono divisi in due parti e possono essere installati senza smontare l’albero, un’operazione che spesso può richiedere anche diverse ore.

Continua a leggere...

igus presenta il nuovo asse lineare drylin SLX per carichi fino a 600 kg

Pubblicato: Luglio 3, 2025

Dalla movimentazione automatica dei pezzi ai sistemi di pallettizzazione, fino ai dispositivi di assemblaggio: l’impiego di assi lineari per gestire mansioni automatizzate richiede spesso tempi lunghi per integrare motori e sistemi di controllo. Per ovviare a questo problema, igus ha sviluppato drylin SLX-8060, un nuovo sistema lineare pronto per l’installazione dotato di un azionamento a vite motorizzato dryspin. La portata fino a 600 kg lo rende ideale per applicazioni nella logistica, nella robotica e nel settore del packaging.

Continua a leggere...

Tecnologia in movimento: le soluzioni igus a IPACK-IMA 2025

Pubblicato: Maggio 23, 2025

igus conferma la partecipazione a IPACK-IMA 2025, fiera di riferimento per le tecnologie di processing e packaging, in programma a Fiera Milano dal 27 al 30 maggio (Pad. 7 – Stand B28) dove presenterà un’ampia gamma di soluzioni esenti da lubrificazione progettate per migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei processi di confezionamento e movimentazione.

Continua a leggere...

Costi ridotti fino al 40% per le gru indoor con la nuova glide-chain igus

Pubblicato: Maggio 23, 2025

In occasione dell’ultima edizione della Fiera di Hannover, igus ha lanciato la nuova glide-chain, una catena portacavi appositamente sviluppata per applicazioni in scorrimento su corse fino a 30m, come quelle delle gru indoor. Grazie alla sua struttura “slim”, questa soluzione garantisce un risparmio fino al 40%.

Continua a leggere...

Innovazione in vigna: la vendemmia diventa automatizzata

Pubblicato: Marzo 18, 2025

La produzione vinicola europea richiede soluzioni sempre più automatizzate per compensare la carenza di manodopera, soprattutto durante la vendemmia. Tuttavia, l’impiego di macchine vendemmiatrici automatizzate risulta spesso difficoltoso su terreni molto acclivi e con filari stretti. Per superare questo ostacolo, l’azienda tedesca CH engineering GmbH ha sviluppato un veicolo particolarmente compatto, ideale per l’utilizzo in questo tipo di vigneti. Grazie all’integrazione di una robusta catena portacavi in plastica ad alte prestazioni e ai cuscinetti con funzionamento a secco firmati igus, il veicolo può operare efficacemente anche in condizioni difficili, riducendo al minimo gli interventi di manutenzione da parte dei viticoltori.

Continua a leggere...