igus presenta il nuovo cuscinetto a strisciamento iglidur Q3E per macchine agricole e da cantiere

Pubblicato: Dicembre 23, 2024

Una novità assoluta per il settore delle macchine agricole e da cantiere: con iglidur Q3E, igus presenta il primo cuscinetto a strisciamento heavy-duty composto da due strati di plastica ad alte prestazioni ricavato da stampaggio a iniezione e quindi contraddistinto da costi contenuti. Fino ad oggi, infatti, le strutture multistrato a base di plastica richiedevano un processo di avvolgimento, ovviamente più costoso, specialmente per volumi elevati.

Continua a leggere...

igus amplia la gamma di accessori per tubi flessibili con nuove soluzioni per la serie di catene portacavi E4Q

Pubblicato: Dicembre 11, 2024

In numerose applicazioni industriali, guidare in modo sicuro ed efficiente tubi corrugati e pneumatici insieme ai cavi nella catena portacavi rappresenta una vera sfida. Per agevolare queste operazioni, igus ha sviluppato una speciale maglia con inserto esterno e una nuova clip per la guida parallela dei tubi per la serie di catene portacavi E4Q che consentono un’installazione semplice e sicura.

Continua a leggere...

igus lancia il nuovo attuatore a cinghia dentata drylin ZLX

Pubblicato: Dicembre 5, 2024

igus, lo specialista delle motion plastics, amplia ulteriormente la propria gamma di tecnologie di azionamento presentando drylin ZLX, la nuova serie di attuatori a cinghia dentata ad alte prestazioni. Compatti, robusti ed esenti da lubrificazione, questi attuatori sono contraddistinti da un profilo in alluminio anodizzato con una geometria completamente nuova che ne semplifica l’installazione. Infatti, drylin ZLX non solo ha l’aspetto di un profilo strutturale, ma può anche essere installato rapidamente in ogni tipo di macchina con profili modulari. Con una capacità di carico di 150N e velocità fino a 3m/s, il nuovo attuatore a cinghia dentata è adatto, tra l’altro, a linee di produzione automatizzate, sistemi pick&place e stampanti 3D.

Continua a leggere...

igus presenta triflex R TRC: il primo sistema di alimentazione per robot certificato per applicazioni in dry cleanroom

Pubblicato: Novembre 28, 2024

Insieme alla domanda di auto elettriche, cresce anche la necessità di batterie agli ioni di litio. Queste ultime vengono prodotte in camere bianche asciutte – le cosiddette dry cleanroom – con un’umidità ridotta al minimo e la minor quantità possibile di particolato. Questi ambienti devono essere automatizzati perché le persone non possono trascorrere lunghi periodi di tempo all’interno di una dry cleanroom. Per garantire l’alimentazione sicura dei robot che vengono impiegati in questi spazi, igus, lo specialista delle motion plastics, ha sviluppato triflex R TRC: il primo sistema di alimentazione per robot per l’uso in dry cleanroom con certificazione Fraunhofer IPA, ISO Classe 4-5.

Continua a leggere...

igus presenta il configuratore di sistemi per catene portacavi per applicazioni in rotazione

Pubblicato: Ottobre 30, 2024

Grazie al nuovo configuratore online, ingegneri e progettisti possono mettere a punto e ordinare in pochi istanti sistemi di alimentazione per applicazioni rotanti. Questo innovativo strumento permette di risparmiare settimane di lavoro di coordinamento in fase iniziale, riducendo notevolmente i tempi di progettazione complessivi. Inoltre, il risparmio ottenuto si riflette direttamente sul prezzo della soluzione configurata, offrendo agli utenti anche un interessante vantaggio economico.

Continua a leggere...