Sistema di alimentazione e trasmissione dati operativo in meno di 60 minuti

Pubblicato: Marzo 10, 2020

Guidare energia su corse lunghe a un prezzo contenuto: era questo l’obiettivo dei progettisti igus che hanno sviluppato autoglide 5. Il nuovo sistema per catene portacavi è stato appositamente pensato per le corse orizzontali nei settori dell’intralogistica e nelle gru. Con una particolarità: questo sistema di alimentazione si monta velocemente perché non ha il canale di guida. Poggia, invece, grazie al design della maglia, su una fune in tensione.

Continua a leggere...

Quando la plastica ritorna ad essere petrolio: igus investe in un’azienda all’avanguardia nel settore del riciclo chimico

Pubblicato: Febbraio 10, 2020

Produrre energia rinnovabile, in modo sostenibile e ridurre i rifiuti: ecco i principi che stanno alla base della tecnologia a reattore catalitico idrotermico (in breve: Cat-HTR). Il processo consente di riciclare i rifiuti plastici in 20 minuti. Il petrolio ricavato da questa tecnologia può essere impiegato per fabbricare nuovi prodotti a base di polimeri. Per supportare l’economia circolare delle plastiche, igus ha investito 4,7 milioni di euro in un’azienda che intende mettere in funzione il primo impianto commerciale Cat-HTR.

Continua a leggere...

Piccolo, compatto ed economico: il nuovo asse lineare igus con cinghia dentata esente da lubrificazione

Pubblicato: Gennaio 16, 2020

Automatizzare in modo veloce e semplice, in spazi di installazione ristretti: per questi casi applicativi, partendo dai sistemi lineari miniaturizzati della serie drylin N, igus ha sviluppato un nuovo asse lineare compatto con cinghia dentata. Questo nuovo asse è composto da elementi standard collegabili tra loro per essere montato facilmente, in pochi minuti. Risulta così anche particolarmente economico. Dotato di motore e sistema di controllo, il nuovo sistema può sopportare carichi fino a 20 Newton con rapporto di trasmissioni di 60 millimetri al giro.

Continua a leggere...

Migliorare, risparmiando: cavo Single Pair Ethernet igus per catene portacavi

Pubblicato: Novembre 22, 2019

Si contano in miliardi i dati che, ogni giorno, vengono generati in tutto il mondo – con tendenza in aumento. La tecnologia Single Pair Ethernet (SPE) permette di approcciare questo scenario e di trasmettere questi flussi di dati in modo rapido e affidabile, anche nelle parti più piccole della macchina. A fine 2019, igus ha presentato il cavo SPE chainflex CFBUS.PUR.042, un cavo progettato per applicazioni dinamiche con catene portacavi. L’utilizzo di una sola coppia di conduttori riduce il diametro esterno del 25%. Grazie alle serie di test eseguiti nel laboratorio interno igus, lo specialista in motion plastics garantisce una durata d’esercizio minima di 10 milioni di cicli (o 36 mesi).

Continua a leggere...

ROIBOT Award: igus cerca applicazioni di robotica low-cost in tutto il mondo

Pubblicato: Novembre 13, 2019

Adottare semplici automazioni e rientrare subito nell’investimento: ecco cosa cercano le piccole e medie imprese. Ed ecco che possono fare la differenza le soluzioni di automazione low-cost come il delta robot, i robot cartesiani o anche i bracci robotici di igus – che consentono di raggiungere questi obiettivi con l’impiego dei polimeri. Il nuovo concorso ROIBOT vuole proprio mettere in evidenza il potenziale dell’automazione low-cost, premiando le applicazioni più interessanti nel campo della robotica low-cost.

Continua a leggere...