Category:

Cavi chainflex®

I cavi ibridi igus pronti per il collegamento consentono di risparmiare spazio, peso e tempo di installazione

Pubblicato: Novembre 29, 2022

Risparmiare spazio e peso utilizzando un solo cavo per l’alimentazione e i dati: è facile con i cavi ibridi readycable igus. La gamma si arricchisce di cavi cablati, pronti per il collegamento, adatti ai sistemi SEW-EURODRIVE con MOVILINK DDI e Siemens SINAMICS S210 con OCC. Questi ultimi sono disponibili con rivestimento esterno in PVC a basso costo, oltre che in PUR. Nel programma EPLAN Electric P8, apposite macro permettono di velocizzare la pianificazione dei cablaggi di circa il 50%.

Continua a leggere...

Con il cavo igus FastConnect riduzione dei tempi di assemblaggio del 46%

Pubblicato: Luglio 15, 2021

igus propone una soluzione innovativa per velocizzare l’assemblaggio dei cavi chainflex Profinet, sul campo. igus punta sulla tecnologia FastConnect, per una sguainatura semplice del cavo, in pochi passaggi. Questo sistema permette di ridurre i tempi di installazione del 46%. Il nuovo cavo Profinet si contraddistingue inoltre per la sua lunga durata d’esercizio, in particolare in applicazioni dinamiche in catena portacavi e si accompagna da una garanzia fino a 36 mesi.

Continua a leggere...

I nuovi cavi chainflex IO-Link garantiscono una comunicazione sicura anche nelle applicazioni torsionali

Pubblicato: Marzo 18, 2021

La tecnologia IO-Link – grazie a sensori e attuatori – permette agli utenti di comunicare in modo semplice e veloce. I cavi per IO-Link devono anche resistere alle massime sollecitazioni in catena portacavi o alla torsione nei robot. Così, igus ha sviluppato due nuovi cavi. che hanno saputo convincere gli utenti grazie alla loro durata d’esercizio di 22 milioni di corse; un risultato messo in evidenza dal test igus n.4869. Questi cavi sono anche più economici del 32 % rispetto alle alternative attualmente disponibili sul mercato.

Continua a leggere...

La nuova chainflex CASE permette di risparmiare fino all’84% nelle spese di spedizione

Pubblicato: Febbraio 18, 2021

igus ha sviluppato una soluzione innovativa per i suoi cavi flessibili. Con il chainflex CASE l’utente risparmia su più fronti, perché invece di necessitare di una spedizione speciale, il cavo viene consegnato tramite un normale corriere in una scatola impilabile, pratica e sicura. Così si riducono notevolmente sia le spese di spedizione, sia quelle per lo stoccaggio. Il cavo può essere srotolato direttamente dalla scatola e tagliato nella lunghezza desiderata. Un codice QR presente sul chainflex CASE rimanda all’articolo e permette di riordinare il cavo rapidamente.

Continua a leggere...

Con l’omologazione UL 300V i cavi bus chainflex permettono di risparmiare

Pubblicato: Dicembre 9, 2020

Grazie all’aumento di tensione a 300 V, ora gli utenti possono posare i cavi bus chainflex direttamente accanto ai cavi con un livello di tensione maggiore. Prima, secondo le direttive dell’organizzazione preposta alle verifiche UL, i cavi con diverse classi di tensione dovevano essere posati separatamente. Con la nuova classe di tensione aumentata e approvata UL, l’utente ottimizza la sua tecnologia, riducendo sia i costi sia il tempo per la progettazione dei suoi sistemi di catene portacavi.

Continua a leggere...

Migliorare, risparmiando: cavo Single Pair Ethernet igus per catene portacavi

Pubblicato: Novembre 22, 2019

Si contano in miliardi i dati che, ogni giorno, vengono generati in tutto il mondo – con tendenza in aumento. La tecnologia Single Pair Ethernet (SPE) permette di approcciare questo scenario e di trasmettere questi flussi di dati in modo rapido e affidabile, anche nelle parti più piccole della macchina. A fine 2019, igus ha presentato il cavo SPE chainflex CFBUS.PUR.042, un cavo progettato per applicazioni dinamiche con catene portacavi. L’utilizzo di una sola coppia di conduttori riduce il diametro esterno del 25%. Grazie alle serie di test eseguiti nel laboratorio interno igus, lo specialista in motion plastics garantisce una durata d’esercizio minima di 10 milioni di cicli (o 36 mesi).

Continua a leggere...

Trasmissione dati rapida e sicura con il nuovo cavo CAN bus di igus

Pubblicato: Gennaio 10, 2019

I sistemi bus sono sempre più diffusi, in particolare nell’automazione, non solo perché fanno risparmiare spazio e denaro ma anche e soprattutto perché consentono uno scambio di dati rapido ed uniforme. igus ha sviluppato un nuovo cavo CAN bus per l’uso in catene portacavi con elevate dinamiche, come ad esempio quelle impiegate nelle macchine utensili. Questo cavo esiste con una guaina esterna in PVC altamente resistente all’abrasione oppure in PUR, molto resistente all’olio. Entrambe le versioni hanno l’approvazione EAC e CTP, in modo da semplificare il commercio con il mercato russo.

Continua a leggere...